This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答]:RS -232、RS 422和 RS -485应用可以使用哪些多路复用器或开关?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1436848/faq-what-multiplexers-or-switches-can-i-use-for-rs-232-rs-422-and-rs-485-applications

在尝试将多路复用器作为 RS -232、RS 422和 RS -485应用的解决方案时。 在尝试找到合适的多路复用器时、了解要查找的参数非常重要。 每种协议都有其自身的要求、但目的是简化要求。 我们可以建议使用多路复用器来适应所有三种协议、然后将其分解为每个协议及其特定要求。

在 RS 232、RS 422和 RS -485应用中、可以可靠地实现具有以下额定值的多路复用器:

  • 能够传递±7V 至 ±15V 范围内的电压信号
  • 具有至少10MHz 的额定带宽
  • 建议 Ron 为10Ω 或以下
  • 2至4条信号线配置

协议概述

RS - 232

RS -232是一种异步串行通信协议。 这意味着信息在没有用于同步的时钟信号的情况下一次传输一位。 而是包含起始位和停止位、由单独的帧隔开。 这些帧是不可分割的位数据包。 它采用两线制协议。
有效的 RS -232信号的电压范围为±3V 至±15V (相对于公共接地)。 频率限制取决于总线上使用的比特率。

RS - 422

RS -422是一个串行差分通信协议。 它使用双绞差分信号来接收和发送数据。 它以全双工模式运行、2根线用于发送、2根线用于接收。 因此是一个四线制协议。
有效的 RS 至422信号范围为0V 至5V (相对于公共接地)。 信号时钟速率范围为8kHz 至2MHz。

RS -485

RS -485是一种串行通信协议、它使用控制器和外设架构以及差分信令通过两根双绞线发送数据。 大多数 RS -485应用使用两条信号线、实现半双工通信。 如果需要、它还可以在全双工模式下运行。
RS -485是两线/四线协议。
相对于公共接地、有效的 RS -485信号范围为-7V 至12V。 最大信号频率可高达5MHz。

总结

RS -232、RS 422和 RS -485具有不同级别的参数关注点。 每个都有不同的有效信号电压范围和频率。 下表有助于对我们的哪些器件可在每个协议中实现进行分解和建议。

推荐使用的器件

设备

组合

RS - 232

RS - 422

RS -485

TMUX6112

1:1 4通道

 

TMUX1511

1:1 4通道

TMUX4053

2:1 3通道

TMUX6211

1:1 4通道