This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX154E: MTBF/可靠性数据:工作温度是否与结温相同?

Guru**** 2693295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1437317/tmux154e-mtbf-reliability-data-is-operating-temperature-the-same-as-junction-temperature

器件型号:TMUX154E

工具与软件:

您好!

我知道大多数可靠性数据都是在55°C 时提供的。 我需要转换这个温度、因为我需要在100°C 时找到等效的 MTBF 值。 我知道 TI 有一个使用阿仑尼乌斯关系的转换计算器(www.ti.com/.../temperature-change-FIT.html)。 在该计算器上、"应用温度"是与组件的结温相同、还是该温度只是组件周围的环境温度? 换言之、应用温度是否等于结温? 以及 TI 建议的基准温度是否适合运行? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    可靠性数据是在-40°C 至85°C 温度范围内提供的、而不是55C 温度范围内提供的。 为什么要在100C 下找到值? 您是否计划在此温度下运行器件?   

    工作环境温度是我们建议的工作温度、最高可达85C。 超过该值可能会导致器件问题。  

    应用温度是运行期间器件的环境温度。

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:  

    我知道这个工作环境温度。 我当时在查看可靠性数据表:链接: www.ti.com/.../report

     

    该 MTBF 降额至55C。 我需要55°C 以外的温度。 这只是有关所有 TI 器件的一般问题、而不仅仅是这个问题。 对某些器件进行分析、使结温= 100°C、这些温度低于最大结温阈值、因此这不是问题。 我想知道结是如何应用于计算器的,或者它根本不是。 应用温度=运行期间器件的环境温度-这不是结温、而是运行期间器件周围的空气吗?  

    谢谢!

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler:

    明白了、感谢您的澄清。  

    我实际上不是 MTBF 计算方面的专家、但我 在网上发现此文档可能会有所帮助。

    第24页的提到结温作为工作温度。 计算时似乎采用了结温作为温度的下限和上限。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、  

    我想这回答了我的问题。 感谢你的帮助。  

    此致、  

    Tyler