This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:数据表中未提及结温和 Theta JC

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1440397/ts3ddr3812-junction-temperature-and-theta-jc-not-mentioned-in-datasheet

器件型号:TS3DDR3812

工具与软件:

您好!

您能否将 结温和 Theta JC 用于"TS3DDR3812RUAR"和"SN74AUC2G34DCKR"?

此致

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    实际上、可以使用此 常见问题解答 和这些器件的一些数据表值来确定器件的结温。

    此外、TS3 Theta JC 为13.4

    最后、 SN74AUC2G34DCKR 不是多路复用器器件、但我将将此主题转发给能够为此器件提供帮助的团队。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishnu:

    对于此器件、THETAJC = 89.9。  

    也可以使用常见问题解答在此处找到 Tjmax:  

    1. [常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少?