This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7202:单电源负电源轨开关的备选器件

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1441376/tmux7202-alternate-parts-for-single-supply-negative-rail-switching

器件型号:TMUX7202

工具与软件:

我目前使用 TMUX7202RQXR 作为微控制器控制的电源开关、以将500mF 超级电容器充电至-18V。 超级电容器与-18V 线路并联、为高能传感器提供额外的瞬时电流支持。

但是、我对其运作有以下问题和关切:

  1. 电源配置: 由于我没有+18V 电源、所以我用6.5V 为 VDD 供电、而 VSS 为-18V。 在这些条件下运行 TMUX7202RQXR 是否安全可靠? 我观察到一些开关随着时间的推移运行不可靠、因此我将感谢您提供有关此设置的指导。

  2. 限流电路设计: 为了限制充电电流、我将使用一个与超级电容器串联的100 mA 限流二极管。 此外、我还并联了一个0.3V 肖特基二极管、以允许不受限制的放电电流。 此设计是否会对 TMUX7202RQXR 的长期开关可靠性造成不利影响?

  3. 替代解决方案: 您的产品线是否包含可以更好地满足此应用要求(特别是充电电流限制和不受限制放电方面的要求)的单芯片解决方案?

感谢您的帮助。 我期待着你对这些问题的专家意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raza:

    使用6.5V VDD 和-18V VSS 运行此器件是可以接受的、因为这符合数据表中建议的 VDD 和 VSS 之间的差分电压。

    VDD 和 VSS 之间的最大建议差值为44V  

    因此、 只要输入电压在电源轨范围内、此器件就可以通过其通道处理100mA。(但这仅在标称电源电压下指定)

    我认为更适合您使用的 TI 电源开关是一组更好的器件。 这些器件应该更适合您的应用。

    我将此主题转发给电源开关团队、他们或许能够为您在此处的电源开关应用找到更好的解决方案

    此致、

    Kameron