This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7234:输出波形失真

Guru**** 2558850 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX7234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1440456/tmux7234-output-waveform-distortion

器件型号:TMUX7234

工具与软件:

我们使用 tmux7234在运算放大器和负载之间切换信号。  

VDD = 40V、 VSS = 0、 信号10-35Vpp、以1/2VDD 为中心

4个通道共享控制信号、 EN 为悬空。

问题:  

当信号振幅 小于 15V 时、芯片正常工作、 如果 Vpp 超过15V (无论负载电流如何)、波形都会失真。

什么因素可能导致此问题? 如何解决?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     在本例中、TMUX7234设计用于传递电源轨内0V 至40V 的信号。

    根据您提到的内容、您的系统中的信号应始终处于多路复用器的电源轨范围内。

    1. 您的团队是否对此多路复用器进行了独立评估? 具体来说、您是否在未连接到运算放大器时通过多路复用器对所需的信号进行了测试?
    2. 我不是运算放大器专家、但从我对运算放大器的研究来看、 由于运算放大器的固有非线性特性、增加信号幅度似乎会导致信号失真、尤其是在输入信号接近电源轨时、导致削波并产生谐波失真。
    3. 您的团队是否单独对该运算放大器进行了评估、该器件是否为 TI 器件?

    任何其他信息都将在这里有所帮助。

    请告诉我您的看法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    我们 以前没有进行过独立评估。

    运算放大器来自 TI 且工作状态正确、  在最后一幅和下图中、红线是 TMUX7234的输出、黄线是 同时捕获的运算放大器输出、 区别是:下图是在空载的情况下捕获的、我们可以看到运算放大器的输出没有问题。

    tmux7234的原理图如下

    希望这些信息可以帮助您分析问题。

    此致。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他信息:

    OP-OUT+/-是差分信号、 黄线是 OP-OUT+的多路复用器、红线是 OP-OUT-的多路复用器、 失真是对称的、  

    我还尝试切断与其他引脚的连接、没有变化。  

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能告诉我您通过多路复用器的信号的频率吗?

    2.您的信号的上升和下降时间是多少? 您的信号的 dV/DT 是多少?

    您能告诉我、这个用例是什么吗? 这适用于压 zzo 应用吗?

    请告诉我这些信息、我们可以进一步研究。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron、

    解决了该问题、EN 引脚不能 悬空。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的朝阳:

    听起来不错!

    TMUX7234确实有内部下拉电阻器、但如果需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron