This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:多路复用电流源

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506, TMUX1308, TMUX1308A, RCV420, CD74HC4067, TMUX7308F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1442370/cd74hc4067-multiplexing-current-sources

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件:RCV420、MUX506、TMUX1308 、TMUX1308A、 TMUX7308F

工具与软件:

各位。

我´m 开发一种用于数据采集的紧凑型解决方案、允许16输入电流通道(4 -20mA)多 路复用、并允许一个 I/V 转换器(RCV420)连接到该多路复用器。 我知道74hc4067是电压多路复用的解决方案、但我曾尝试对电流源进行多路复用、但并不能正常工作。 它仅工作在一个通道上、但一旦连接了第二个或其他通道、电压结果就会发生变化、无法正常工作。

´d ,我喜欢问团队是否有一个更智能的解决方案来使用,而不是16 RCV 420 ,这是一个更大的解决方案。

´d 感谢任何回答或任何想法。

此致

Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    据我的理解、多路复用器实际上运行正常、连接到1个多路复用器的16个 RCV 可以正常工作。

    CD74HC4067等模拟多路复用器应能够通过 IO 引脚传递4-20mA 和电压信号。

    此外、MUX506等精密多路复用器也可用于该应用  

    我不是 RVC 器件专家、但您可以与负责这些器件的团队交谈、看看它们是否有适合您正在使用的 RVC 的更紧凑的解决方案。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    kameron

    感谢您的回答。 让我重新表述 这个问题。 我不´d 使用16个 RCV 420、而是使用 CD74HC4067作为电流源多路复用器。 为了做一个小规模测试、我创建了一个包含8个 Howland 改进型电流源("改进型"Howland 电流泵电路)的 PCB。 只要连接多个源电流并保持相同的选定通道,只要我连接第二个、第三个等源,来自 RCV 420的电压输出就会变为疯狂的值。 我现在的问题是:关于 Howland 电流源,输出阻抗可能会影响整个电路?

    此致

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    感谢您提供的额外信息、现在我更深入地了解了这一点

    因此、由于您将电流源放置在器件的未使用输入 上、这称为注入电流。(强制电流出现在多路复用器的未选择引脚上)

    这可能会导致多路复用器操作不当并导致您看到的读取错误。

    对于此应用、可以尝试一些很好的器件是具有注入电流控制功能的 TMUX1308和 TMUX1308A。 并可以帮助减少您看到的由内部设计导致的误差

    查看运算放大器应用手册、我不知道1308器件的输入端会有多大的电压、但如果这些电压位于数据表的建议运行部分、则可能不需要外部组件  

    最后、我们可以考虑使用具有过压保护特性的多路复用器、例如 TMUX7308F。 这些器件可承受由诸如电流源之类的引脚导致的未使用引脚上电压升高的情况、只要该电流源在某个点钳制到器件的 OVP 范围内的电压即可。

    /- 60V 的 TMUX7308F 的典型电容。

    这里运算放大器的电压钳位非常重要。

    我个人不是您设计其他部分的专家、但我提到的器件应该能够在这里提供帮助。

    请告诉我您对此有何看法、我们会继续关注。

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron。 我很欣赏您的回答、但我还有最后一个问题:仅为了我的理解、该电路的精确度如何? 我的意思是,如果8个电流源连接到它,我会丢失多少信息? 我的问题与 在转换电流源值时可能出现的误差有关、这些误差可能会受到其他电流源的影响。 另外、我想问是否有一个具有16个输入的类似模型?

    此致

    Andre  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈、您好!

    我实际上在回答中添加了一些内容、大家也许还可以查看 具有 OVP 的多路复用器、例如 TMUX7308F。

    但关于您的问题、我曾与器件设计团队进行过讨论、他们认为 多路复用器可能会在这种应用中导致大量泄漏。

    您是否有可能在多路复用器之前将电流读数转换为电压读数。

    这些多路复用器在电压信号应用中要好得多。

    MUX506可能是我们最好的16:1选项、因为我们在这种大型配置中没有故障保护或注入电流控制器件

    请告诉我您对此有何看法 、并乐意提供进一步帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron。 非常感谢。 似乎我将需要重新设计我的解决方案,因为它是一个真正紧凑的解决方案,限制区域,如果它工作. 但是、无论如何、我 都会看一看您建议的组件。 再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kameron 实际上我检查了 TMUX7308的规格,似乎它不会作为源电流多路复用器工作,因为通过漏极的最大连续电流是9mA ,将不适用于环路电流输入(4 -20mA )。 另一方面、TMUX1308达到50mA。 似乎更好。 我会试一下这个、看看它是否起作用。 根据规格、在注入电流时似乎具有更好的响应。

    此致

    Andre