This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:更改 PCN 后、无法使用100%

Guru**** 2693585 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4051B, CD74HC4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1442346/cd4051b-after-pcn-is-changed-100-cannot-be-used

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件: CD74HC4051

工具与软件:

例如、在我们今天讨论的使用 CD4051BM96的过程中、我们发现原始工厂在去年年底进行了 PCN 更改。 虽然模型没有改变,但新旧方案是不兼容的,导致整个机器不工作,旧材料将正常工作

请帮助我确认在 PCN 变更后 CD4051BM96的具体变更? 特别是那些与电气性能相关的器件、我阅读了 PCN 文档、没有性能变化的说明、请详细解释

2.客户目前新推出的一批芯片不能正常使用、我取了客户的原理图、看看如何修改才能正常使用?

e2e.ti.com/.../sz10_2D00_collect_2D00_3_5F00_v3.01.pdf

e2e.ti.com/.../SZ10_2D00_GW_2D00_4_2D00_TOP_5F00_V4.1-_5F00_-PG_5F00_14_5F00_Coll.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看  我在 e2e.ti.com/.../CD4051B-Spec-changes_5F00_.pptx 中所做的更改、因为它显示了  此器件在 PCN 之前和之后在电气特性方面的一些更改。  

    此外、我在原理图上发现、CD4051B 器件由3.3V 电源供电。

    对于这些器件、不建议这样做、如果客户想要使用3.3V 电源、我们建议使用  CD74HC4051 ( 该主题展示了一个实验、说明为什么不建议在3.3V 电源系统中使用 cd4051B。)

    您能否解释客户系统故障?(非正常操作看起来是什么?) 也许我可以提供更多的帮助  

    请告诉我您的看法  

    此致、

    Kameron