This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257 IBIS 模型不能正常工作

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1442913/sn3257-q1-sn3257-ibis-model-not-working-properly

器件型号:SN3257-Q1

工具与软件:

您好!

我已从您的网站下载了该模拟开关的 IBIS 模型、但在将其导入仿真工具后该模型无法正常工作。 无论我如何调优 SEL/EN、并 在引脚 A1和 B1上添加一些电压电平、但 D1不会提供任何电压电平。 我使用 ANSYS 进行仿真。

当我激发输入时、没有波形从输出中出来、而且所有模型都是输入的、没有任何输出模型。

请帮助检查出现了什么问题。  

谢谢。此致、

Sathish Raja C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sathish:

    很遗憾、我的答案与链接到此问题(https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1231109/sn3257-q1-ibis-model-for-sn3257-not-functional)的帖子相同、因为它是同一个问题。
    我们不会使用 ANSYS 运行仿真、也不支持此功能、因此我不会比之前的 E2E 重点说明的深入支持此功能。  

    在 ADS 中、设置中有一个用于打开/关闭通道的选项。 它不是数字输入或任何东西。 在设置的选项中、您可以点击一个按钮以使开关保持开启状态、或者在仿真时将其保持关闭。 在 ANSYS 中有什么类似的东西吗?  
    您是否曾尝试过任何其他带有 ANSYS 的 TI 多路复用器 IBIS 模型、看看它们是否正常工作? 只需尝试确定它是否是特定的模型、或者我们创建模型的方式是否会使它们与 ANSYS 不兼容。

    谢谢!
    Rami