This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX9616:总线开关

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1442587/tmux9616-bus-swithc

器件型号:TMUX9616
主题中讨论的其他器件:SN74CB3Q16245

工具与软件:

您好!

TI 是否具有16ch 总线开关并且可以支持 1600MT/s?

NAND 闪存应用中。

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    SN74CB3Q16245可能能够正常工作、具体取决于几个因素。
    您正在处理的电压范围。 NAND、我假设它的电压低于5V。
    此外、1600MT/s 是否会在所有16个通道之间共享? 那么、16个信号的实际频率与100MHz 有关? (16通道 x 100MHz = 1600MT/s)

    谢谢!
    Rami