This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:开路短路测试

Guru**** 2552080 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1441516/tmux646-open-short-test

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS5MP645

工具与软件:

您好!

我正在 寻找一个多路复用器、使我能够在正常 MIPI 操作和开路/短路测试之间切换。 TMUX646是正确的选项吗?

此致、

Soo Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soo:

    该器件是 MIPI 应用的理想选择、只要器件在建议运行条件下运行、该器件就适合开路短路测试。

    下面这个 主题 中、有人在同一设计中进行了 MIPI 操作和打开短路测试。

     当时最佳解决方案是使用  TS5MP645 、这是 TMUX646的旧版本。

    TMUX646是一款带宽更高的器件、支持更快的 MIPI 运行。

    如果您在此用例中对该器件有任何其他问题、请告诉我、因为我可以进一步了解这一点。

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    对于 TMUX646、开路短路测试的建议工作条件是什么? 通常、我们会拉取或灌入2mA 电流以检查 DUT 上下二极管。   

    对于 TS5MP645、不推荐用于新设计。

    此致、

    Soo Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soo

    建议运行条件位于数据表的第6.3节、根据数据表的第 IS 或 ID 规格 I 以及该部分、2mA 可通过此器件的 IO 引脚放置

    我在将 TMUX646用于 MIPI 和 OPEN SHORT 测试中不存在其他问题、但如果有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    在对低侧二极管进行开路短路测试时、我们会从 DUT 灌入2mA 电流、该电压应为负值、这将违反 VSW 规范。 根据这一 线程、TMUX646包含一个接地保护二极管、我认为这将影响开路/短路读数。

    是否有使其正常工作的方法?

    此致、

    Soo Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soo:

    感谢您提供的额外信息。

    是的、如果在 VDD = 1.5至5.5V 和 GND=0V 时在此多路复用器的 IO 引脚上放置负电压、则从 GND 到 IO 引脚的 ESD 二极管将分流电流并会影响您的读数。 这里只是一个快速的常见问题解答、介绍了 多路复用器中的内部 ESD 结构

    但我认为有一种方法可以在该多路复用器的 IO 引脚上产生负信号。

    实现此目的的方法称为 接地漂移 、其中您将使用建议的电源 VDD 额定值作为差分额定值来设置此器件的电源。

    为清楚起见、您可以将该器件的电源设置为 VDD = 2.5V 和 GND =-2.5V  

    此外、 如果您能够在 IO 引脚上放置1.1V 至-2.5V 的信号、则此差分应适用于数据表中的 VSW 规格

    如果您愿意这样做、请告诉我、以及您可以告诉我将使用什么电源轨为此器件供电、何时可以双重确认此操作。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的详细解释。  

    这是一个通用板、此板中的器件待测试未定义、因此电流目标是能够在+/-2V 范围内测试开路短路。 从您的回复中、我发现允许的上限 Vsw 减少了1.4V 到1.1V。 该值是固定的还是因负载条件而异? 是否在数据表中说明?   

    此致、

    Soo Cheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Soo:

    此下降并不是由于器件的负载条件造成的、也未在数据表中进行说明。

    1.1至-2.5V 信号范围源于我对 接地 漂移 多路复用器工作原理的理解。 常见问题解答、从而了解输入电压范围。

    VSW 规格比数据表中建议的电源电压规格更受限

    但是、如果我们要根据最大值设置电源电压 推荐 VSW 规格、那么在理论上、您可以使用1.8V 和-1.8V 电源并传递1.8V 至-1.8V 信号、在与我们的设计团队交谈后、这应该没问题

    这是为了更好地了解我们实际上可以通过多路复用器传递哪些信号。

    绝对最大值部分指出、VSW 可以高达4V、或者在我们的接地漂移应用中为4V 差分。 因此、理论上、您可以尝试使用+/-2V 电源并传递2V 和-2V 信号。 但我不确定该器件在这种情况下的长期可靠性。

    对于 MIPI 和 OPEN SHORT 测试、这可能是我们最好的解决方案。

    如果这样做有帮助、请告诉我

    此致、

    Kameron