This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8108:高压开关

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX8108, TMUX4827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1443165/tmux8108-high-voltage-swtiching

器件型号:TMUX8108
主题中讨论的其他器件: TMUX4827

工具与软件:

我对 TMUX8108有疑问
我想将高电压开关用于多路复用器
如果 VDD (VADJ)= 5V、则 D 端口(PHI)= 30~50V
是否可以进行漏源开关?
请参阅以下电路。

谢谢您、BR
PJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pil:

    否、这是不可能的。 电源需要与您的输入相匹配。 30-50V。 为了支持此类器件、我们最适合的器件是 TMUX4827、但使用5V 电源时只能支持12V 电压。 遗憾的是、我们不会有能够支持高于轨电压高达50V 的5V 电源器件。
    是否没有更高的电源轨馈送到多路复用器的 VDD?

    谢谢!
    Rami