This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574

Guru**** 2549040 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1417478/tmux1574-tmux1574

器件型号:TMUX1574

工具与软件:

中频适合切换 SWD 信号或 SPI 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它适合切换 SWD 信号还是 SPI 信号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kuldeep,

    我认为这应该是好的。 您是否可以确认您正在使用的频率和电压。 SPI 我很熟悉它是否支持 SWD、但不熟悉 SWD、这一点我不担心。
    话虽如此、TMUX1574支持高达2GHz 和5.5V、因此我认为 SWD 应该没问题。

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您分享信息、

    请提供所有相关的应用电路。

    谢谢!

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kuldeep,

    我们没有任何专门针对 SPI 和 SWD 共享的内容、但它应该与数据表第1页的原理图示例类似。 您的 SPI 信号将位于 SxA 路径上、而 SWD 将位于 SxB 上(反之亦然)

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD 为5伏、SEL 引脚开关 VDD 和 GND  

    我连接了 D1 3.3V 电压、选择引脚为高电平、但 S1A 和 S1B 均有电压。

    建议?

    谢谢  

    Kuldeep

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kuldeep,

    可能是电路板短路或器件损坏。 您是否执行了 A-B 交换并检查了新装置是否仍然存在相同的问题?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,它是工作,如果发现任何困难交换信号,我将生成查询。