This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6219-Q1:S1/S2输入电压限制

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1444116/tmux6219-q1-s1-s2-input-voltage-constraints

器件型号:TMUX6219-Q1

工具与软件:

您好!

我的客户希望我们此器件具有12V VDD 电源。
他们想将15V 信号馈送到 S1中。

根据我的理解、由于以下规格、这不起作用。
您能确认吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。 这会超出绝对最大额定值、并可能损坏器件。