This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16212:I/O

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1445115/sn74cbtlv16212-i-os

器件型号:SN74CBTLV16212

工具与软件:

大家好!

我想在 NOR 闪存和 FPGA 之间使用这个组件。

关于 I/O、它们是否具有方向性:a1到 b1、b1到 a1、a1到 b2、b2到 a1?

I/O 上是否需要配备上拉电阻器?

谢谢

Damien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关是双向的;闭合开关的行为类似于3 Ω 电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    所以、输入和/或输出上不需要上拉电阻器。 因为有时需要使用中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅通过 N 沟道 MOSFET 实现的开关需要上拉电阻、而这些开关无法通过接近 VCC 的电压。 但 CBTLV 器件使用传输门。

    您可能需要添加上拉或下拉电阻器、以使断开的线路保持在定义的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damien:

    除了 Clemens 所说的之外、您还可以在设计中使用该器件来使用上拉或下拉电阻器、以便在系统中存在这种问题时保持断开的线路悬空

    最后、这里有一个 常见问题解答 、说明 CBTLV 器件具有一个允许它们以轨到轨方式传输信号的尾门架构。

    如果您有任何其他问题、敬请告知

    此致、

    Kameron