This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546ADR

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1447186/tca9546adr

器件型号:具有复位和电压转换功能的4通道、1.65V 至5.5V I2C/SMBus 开关

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们正在查找 器件型号 TCA9546ADR 的焊盘图案。 我们无法找到它。
请访问 mshiva.kumar@molex.com

此致、

Shiva.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SOIC 封装的引脚间距较大、因此确切的焊盘图案并不重要。

    无论如何,您可以从"设计与开发"/"CAD 符号、封装和3D 模型"/"Ultra Librarian"下的产品页面下载封装。