This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552892:原理图审阅

Guru**** 2509295 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552872, TPS552892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1444599/tps552892-schematic-review

器件型号:TPS552892
主题中讨论的其他器件:TPS552872

工具与软件:

您好!

我有以下 原理图需要检查、下面有几个问题。

  1. 输入和输出电容器
  2. 电感器选择、并参考 EVM 的4.7uH 电感器
  3. 补偿电路选择、并参考 EVM
  4. 通过将 ISP/ISP 短接在一起(CC#和 CDC 悬空)来禁用电流检测功能
  5. 通过将 DITH/SYNC 接地来禁用它们
  6. 您是否建议调整任何其他器件?
  7. TPS552872是否可以直接替换 TPS552892? 似乎是 P2P、但 comp 和其他组件如何?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您联系我们。 我可以知道这里的应用是什么吗?

    1.输入电压范围、输出电压和输出电流是多少?

    能否提供输出电容器的器件型号来评估环路参数?

    负载侧是否有更多电容? 如果是、请提供数量和器件型号。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    应用是 SSD。

    1.输入电压 Vin=7V~14V (典型值=12V) Vout =12V、Iout = 2A

    2. 2 * 0603或0402/10uF/25V /10% MLCC

    3.负载侧也 2 * 0603或0402/10uF/25V /10% MLCC

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    可能参考以下 MLCC 器件型号。 谢谢!

    10u、0603、SMD、+-10%、25V、X5R、GRM188R61E106KA73D、Murata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    这是应用程序 ESSD 吗? 我是否可以了解有关客户和产量的更多信息?

    关于原理图、我的反馈如下:

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω。

    2.什么是 Isat of L19? 建议使用 Isat>8A 电流、因为 TPS552892具有8A 平均电流限制。

    在 Vout 引脚中添加一个0.1uF 0402电容器、并将其靠近 IC 放置。

    使用12V 直流偏置时仅剩下3uF 有效电容。 输出电压纹波会很大、过冲/下冲会很大。 建议添加更多电容器。 请告知我、客户是否接受添加更多大写字母。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mulin:

    建议在 SW1和 SW2中添加 RC 缓冲器。 330pF+2.2 Ω。  

    • 针对缓冲器电路、在 SW1和 SW2中添加330pF/50V/0402 + 7 Ω/0402。 "你以为你赢了吗?

    2.什么是 Isat of L19? 建议使用 Isat>8A 电流、因为 TPS552892具有8A 平均电流限制。

    • Isat=4A。 IOUT_max 仅为2A~3A 左右。

    在 Vout 引脚中添加一个0.1uF 0402电容器、并将其靠近 IC 放置。

    • 好的。

    使用12V 直流偏置时仅剩下3uF 有效电容。 输出电压纹波会很大、过冲/下冲会很大。 建议添加更多电容器。

    • 使用4*22uF/25V MLCC 是否足够? (GRM21BR61E226ME44L、Murata

    按如下方式修改原理图:

    对原理图修改还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    [报价 userid="472872" url="~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1444599/tps552892-schematic-review/5548018 #5548018"]在 SW1和 SW2中添加330pF/50V/0402 + 7 Ω/0402、用于缓冲器电路。 您认为可以吗?

    7 Ω 电阻器对缓冲器的影响很小。 客户可以在测试期间对其进行调整。 0402封装太小。 建议使用1206或0805。

    Isat=4A。 IOUT_max 仅为2A~3A 左右。

    当 Vin=7V 时、平均电感电流将达到12*3/0.95/7=5.4A。 考虑到一些瞬态情况、建议使用8A 电感器、因为 TPS552892的平均电流限制为8A。

    使用4*22uF/25V MLCC 是否足够? (GRM21BR61E226ME44L、Murata [/报价]

    使用12V 直流偏置时只剩下15 μ F 有效电容。 客户是否有任何瞬态过冲/下冲要求? 客户是否可以使用 GCM32EL8EF226KE08等具有更高有效电容的电容器?  

    此致、

    Mulin