This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L500AE:是否有适用于2.5GBase-T 的产品?

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L500AE, TMUX646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1445364/ts3l500ae-are-there-any-products-for-2-5gbase-t

器件型号:TS3L500AE
Thread 中讨论的其他器件: TMUX646

工具与软件:

嗨、团队:

我相信 TS3L500AE 适用于以太网 LAN 1000Base-T 是否有适用于2.5GBase-T 的产品?

另外、数据速率和频率带宽之间有何关系?

此致、

京平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyohei:

    因此、在 LAN 交换机产品系列中没有任何器件可以支持2.5GBase-T 协议。

    但是、TMUX646等模拟多路复用器可以支持2.5GBase-T 以太网协议、因为它的带宽为6GHz。

    这些 e2e 详细介绍了此主题。

    除了了解 TI 多路复用器的数据速率与带宽之间的关系外、我建议阅读此 常见问题解答

    如果需要任何其他帮助、请告诉我、我非常乐意提供帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的答复。

    我明白了。

    京平