This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:需要将系统 GND 连接到 PE

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1438381/ts3l501e-i-need-to-connect-the-system-gnd-to-pe

器件型号:TS3L501E

工具与软件:

例如图像。
我需要先将系统 GND 连接到 PE、然后 TS3L501E 才能工作。 如果我断开它们、A 和 Bn 或 CN 之间的电阻将为2000欧姆。
"我想问你一个问题。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    您能否解释一下这句话是什么意思:"我需要先将系统 GND 连接到 PE、然后 TS3L501E 才能工作"? 我对问题是什么感到困惑、断开连接的原因是什么?  

    请详细说明应用和多路复用器用例。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、TS3L501E 处于异常工作状态、至 Bn 之间的电阻为2000欧姆;

    2、当(接地以保护接地时)、、例如电源的金属外壳 TS3L501E 可以、 保留电阻  ;至 Bn 之间的电阻为1.6欧姆2 Ω

    、示例为3、、当我们对集线器进行布局时(我将一个 VDD)引脚39。连接至仅电源 μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ke、

    当您看到 2000欧姆的电阻时、器件的状态是什么。 这意味着电源和输入端的电压信号是什么?

     在异常操作状态下、连接的设备的接地端是什么?   

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不太擅长以太网、、 如何测量以太网信号? 就像这样?

    A)。 其他系统以太网信号、其工作状态良好:

    B)。 Ts3L501E 以太网信号、它无法工作:

    我是否需要 在 TS3L501E 的输入端添加一个前字偏置电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    由于 NIR 在接下来的几天将不可用、因此我可以在这里提供帮助。

    继续执行 NIR 所说的内容、好像当您将 GND 连接到"保护接地"时、导通电阻是正常的、并处于数据表参数范围内。

    不建议使用悬空电源使 TI 模拟多路复用器正常运行、我建议保持该器件 GND 连接以"保护接地"、如果这会产生正常运行。

    此外、多路复用器可以将0V 范围内的信号传递到 VDD。 最大 VDD 为3.6V、因此当器件由 VDD = 3.6V 供电时、您可以通过该器件在0V 至3.6V 的范围内传递信号

    如果您尝试通过多路复用器的信号超出0V 至 VDD、则需要 在 TS3L501E 的输入端进行某种直流偏置

    是否尝试通过多路复用器传递具有负值的信号?

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、Ω 电源的 GND 未连接到 PE。 因此、"不建议使用浮动电源使 TI 模拟多路复用器正常运行"这意味着我必须连接这些电源?数据表?中提到了这些电源

    这是否意味着它的必要工作条件是 GND 连接到 PE?  当我断开它们时、、它们肯定不会正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ke:

    数据表中确实提到了该器件的操作和可施加在器件上的电压均相对于接地端。

    (这在数据表的绝对最大值部分下。)

    对于该多路复用器和其他 TI 模拟多路复用器、接地引脚不能悬空、必须具有可靠的连接。

    如果接地引脚未连接到 GND、则多路复用器的运行可能不正确。

    对于您的用例、似乎将多路复用器的 GND 引脚连接到 PE、可以为多路复用器提供正确的接地、我建议一直这样做。

    最后、如果将多路复用器的 GND 引脚从(GND/PE)断开、则无法保证运行、也无法按预期运行

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、

    kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TS3L501E 的接地引脚已连接到系统的 GND、其未悬空。  

     ‘s 是我们必须连接 circut 接地平面到保护地球。这对我的产品来说不是一个好主意。 如果将接地引脚连接到 PE(不是 GND。不是必要的工作条件、我认为仍有问题)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ke、

    如果我现在理解了、请告诉我。

    TS3L501E GND 引脚作为始终连接到您的系统/板/设计中的 GND 平面。

    但是、为了使多路复用器正常运行、您必须额外将系统的 GND 平面连接到 PE。

    通过这种额外的连接、可以将器件设置为正确的工作状态、并为其提供运行所需的适当 GND。

    我不是以太网系统设计专家、但我确实了解了本 应用手册中讨论了接地的位置。

    您的系统中的 GND 平面与 PE 之间是否因遵守禁止规则而分离?

    这可能更多地是一个设计问题、而不是多路复用器问题、但请告诉我我是否可以提供任何进一步的帮助

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 kameron、

      演示板的 PCB 布局是否可以让我参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ke、

    没有针对此器件的 PCB 布局板。

    但是、 TI 提供了大量以太网和布局资源、可帮助您进行系统设计。

    高速布局指南  

    TI 高精度实验室系列-以太网

    以太网布局

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨 kameron、

    正如这个 pictrue、我们将 TS3L501E 放置在 RJ45和磁性元件之间。TS3L501E 和磁性元件可能没有正确的参考点。当我们将 GND 连接到 PE 时、我们为它们提供正确的参考平面。  另一种方法是使 CP1短路、如图所示、TS3L501E 也可以正常运行。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/143/0083.ts3l100_5F00_LAN-Switch-Application-Clip.pdf

    本应用手册讨论了应将其放置在磁体和 PHY 之间的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ke、

    感谢您提供此信息和分享该应用夹、我将努力尝试将其放置在此处提及的器件的所有产品页面上。

    这种方法听起来正确、良好、可以听到 TS3501E 现在正在正常运行。

    我唯一想要指出的是、在 RJ45连接器和磁性元件之间可以看到 TS3L501E 器件。 不建议将用于该器件、因为该器件可能会承受不允许的负电压。 这里是一个 e2e 、介绍了更多信息。

    如果要在设计中保留此项、则 需要某种 直流偏置来防止 TS3L 器件暴露在负电压下。

    但是、从这些帖子中得到的一般想法似乎您需要在两侧各安装一个磁性元件、但不建议同时使用这两个磁性元件、因为这会消除信号的直流分量、从而使器件暴露在负电压下。 不过、这些更像是以太网系统级建议。 特别是对于多路复用器、只要电压在电源轨(GND 至 VCC)之间、并且电流和带宽限制之间、就应该没有问题。


    谢谢!
    Kameron