This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3160:数据表澄清

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1447729/ts5a3160-datasheet-clarification

器件型号:TS5A3160

工具与软件:

您好!

控制输入是否具有内置迟滞?

 

开关是否会在控制输入端出现100us 斜升/斜降时抖动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abgail:

    本器件数据表的 VIH 和 VIL 规格之间的范围可视为迟滞。

    没有确切的规格说明您的逻辑信号的斜升速率会导致您的器件损坏、但我们的团队建议不要使用缓慢的逻辑输入转换、因为这可能会导致 击穿电流振荡

    如果这有帮助、请告诉我、如果需要、我可以进一步提供帮助。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢卡梅隆! 我想这可以回答这个问题