This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX7411F:TMUX7411F 模拟开关的悬空输入和下拉值

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7411F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1448423/tmux7411f-floating-inputs-and-pull-down-value-on-tmux7411f-analog-switch

器件型号:TMUX7411F

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我们将使用 TMUX7411F 1:1 4通道开关来启用/禁用 CAN 端接电阻器。
原理图如下:

您可以看到、开关1和2是对称使用的。

开关3和4未使用并悬空、使用100k 电阻上拉其控制引脚以禁用它们(反相逻辑)。

我的问题是:

1) 1) 100k 上拉电阻器是否是保持 CMOS 输入在未使用的 SEL3和 SEL4上拉的良好值?

2) 2)是否可以将停用的模拟开关保持悬空? 是否存在通过 TMUX7411F 中的相邻通道向 CAN 总线引入噪声的风险?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的。 但0 Ω 也可以正常工作。

    2.可以;您只需要关注高频应用中的噪声。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您可以详细说明一下吗?

    我们的客户担心100k 在逻辑输入上过高、可能导致噪声。
    我的回答是、尽管在值的高侧、但100k 上拉是相当标准的、并且通过逻辑输入上的3µA 最大输入电流、电阻器上的最大压降为0.3V、连接到3.3V 会驱动引脚远高于逻辑阈值、从而防止耦合噪声引起任何问题。 你怎么看?

    另外、对于未连接的模拟 Sx 和 Dx、我了解到模拟开关中的内部电路不像逻辑输入那样易受噪声拾取的影响、但我想邀请一位专家来了解这一点。 这些未连接引脚上的噪声是否可传送到 CAN 总线上使用的引脚?

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果有噪声让电流大于3 µA、那么压降就会更大。 我不知道预计会有多少噪声。 在任何情况下、0 Ω 都是安全的。

    2.一个未连接的引脚确实可以接收到极高的频率。 但这些未与 CAN 一起使用、并且可能被 CAN 线路上的滤波器阻止。

    请参阅 [常见问题解答]如何处理未使用的引脚和外露散热焊盘?