This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1248:引脚不能选择#39;t 有输出

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1248, SN74AUC2G53

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1441394/tmux1248-pins-don-t-have-output-can-choose

主题中讨论的其他器件:TMUX1248SN74AUC2G53

工具与软件:

你(们)好  

我遇到一些关于 TMUX1248 IBIS 模型的问题、

引脚1、3、4应该是 I/O (输入和输出)

质量 SIGNAL_NAME 模型名称
1. S2 常闭
2. GND GND
3. S1 常闭
4. D. 常闭
5. VDD 电源
6. 选择 输入

此 IBIS 模型适用于网站 https://www.ti.com/product/TMUX1248?keyMatch=TMUX1248&tisearch=universal_search&usecase=GPN#params

有没有人 能立即解决这个问题

谢谢!

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    S/D 引脚既不是输入、也不是输出。 当开关闭合时、模拟开关的行为类似于电阻器。

    IBIS 能够对此类模拟开关进行建模、但尚未针对 TMUX1248执行此操作。 您必须使用分立式元件对开关进行建模、如链接的常见问题解答中所述。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我同意 Clemens 在这里的观点、他在这里分享的常见问题解答可以帮助您使用分立式元件对此器件进行建模。

    如果需要任何其他帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    我使用的软件是 HyperLynx VX2.14

    常见问题解答中的解决方案是否适用于 HyperLynx VX2.14?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tmux1248.ibs
    你(们)好

    您能帮助我重新创建 IBIS 模型吗

    因为我们使用的仿真工具是 HyperLINX  

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、我对 Hyperlynx 并不熟悉、因为我们的团队通常使用 ADS 进行仿真。

    但是、本文中链接的常见问题应该适用于 hyperlynx 环境。

    这是因为您可以将此器件的封装数据与数据表中的 ron 和 CON 信息结合使用。 在 hyperlynx 中为该设备创建完全无源待机模型。 。  仅提供部分 IBIS 模型-无直通路径数据  的辅助部分应该是最好的帮助。

    我假设您可以在 hyperlynx 中使用将分立式元件组合在一起。

    请让我知道这是否有帮助,我很高兴继续与你看看这个.

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1715.tmux1248.ibs

    您好、Kameron

    您能帮助我重新创建 IBIS 模型吗?

    因为 这种解决方案的风险太高。

    我们需要使用 IBIS 模型、而不是自行构建电路。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    目前,我们的团队正在为客户处理大量的 ibis 模型申请,我们会将此器件添加到该列表中。

    虽然我无法给出时间表、说明我们的设计团队和应用团队何时 能够合作更新此特定器件的模型、但我建议使用无源组件待机模型、因为这样可以为您的设计提供准确的信号完整性仿真。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    有数据表、电路和结果

    您能帮助我检查电路和结果是否正确吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该电路的设计看起来是正确的。

    您进入这个多路复用器的输入信号是什么?

    输出信号是否为绿色波形?

    只要您的信号从输入传递到输出、一切都应该正常、但请告诉我。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    这个屏幕截图是我使用 无源组件待机模型的结果。

    蓝色波形是输入信号、绿色波形是输出信号。

    这个屏幕截图是我使用 IBIS 模型的结果。

    绿色波形是输入信号。

    Vdd 为1.8V

    请 帮助我检查结果是否正确。

    如果不正确、如何构建电路。

    此外、是否有任何 IBIS 模型可以替代 TMUX1248?

    如果您有、您能给我提供吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您所做的无源模型确实工作正常、并且正在将信号从输入传递到输出。

    我看到的唯一问题是、多路复用器的蓝色输入和绿色输出信号之间存在一定程度的信号失真。

    由于您通过多路复用器传递三角波信号、信号的高频分量可以在此处被滤除。

    您是否能够确认您尝试通过所听到信号的基频?

    我们可以尝试使用其他多路复用器 、例如 SN74AUC2G53 ibis 模型、因为它是一个完整的模型、应该像您正在传输的那样针对高频信号提供更好的信号完整性。

    此外、使用1.8V 电源是否必须要提供?

    有些多路复用器的带宽高于 sn74器件。

    请告诉我您对此有何看法、我们可以继续解答。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    您好、由于这两个 TMUX1248 /  SN74AUC2G53不是引脚对引脚兼容、我想问一下映射它们的方法是如图中所示吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    TMUX1248的封装为 DCK。

    SN74AUC2G53有3种类型的封装 PW、RGY 和 RSV。

     根据 TMUX1248的封装、我应使用的 SN74AUC2G53封装是 DCK。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin  

    这是一个美国节日。 Kameron 将在星期一回复。

    谢谢

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您的器件引脚映射正确。

    此外、正如您指出的那样、 SN74AUC2G53采用3种不同的封装、而非这些封装为 DCK 封装。

    此外、文件中还包含软件包名称。 我在此文件中看不到 RGV,PW 或 RSV。

    DCT 和 DCU 是 DCK 等引线式封装

    是否可以评估不采用 DCK 封装的器件?

    这是 您在线看到的有关 sn74器件的 e2e.ti.com/.../sn74auc2g53.ibsfile 吗?

    此外、对多路复用器器件的交流参数测试(如器件带宽)在不同的仿真器(如 pspice ( 通过 ibis 模型传递高频信号可能会产生比器件实际性能更差的结果。 ) pspice 模型应显示出更精确的实际带宽性能。

    是否可以选择使用 pspice 作为仿真器?

    请告诉我您的想法、我们可以继续对此进行研究。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    因此、 SN74AUC2G53 DCT 和 DCU 可以替代 TMUX1248 DCK 吗?
    我认为这个屏幕截图是正确的

    就是这样  通过 ibis 模型传递高频信号可能会产生比器件实际性能更差的结果。 ) pspice 模型应表现出更精确的实际带宽性能。

    但我只能将 HyperLynx 用作仿真器。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    存在电路和结果。

    输入引脚为6、输出引脚为1是否正确?  

    绿色波形是输入信号。

    红色波形是输出信号。

    该信号似乎未通过 SN74AUC2G53。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    了解到、如果只有 Hyperlynx 可用、我们可以继续使用 Hyperlynx、而在 Hyperlynx 中使用 IBIS 模型时出现这种错误很常见。

    我不是 hyperlynx 专家,但从我收集的 hyperlynx 有时可以调用交换机 IO 路径仅输入引脚。 (这将不允许模型传递信号)

    因为这是超级 lynx,我建议 阅读这个 e2e ,因为它有步骤来解决这个问题。

    请告诉我这是否有帮助、如果需要、我可以进一步深入研究。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    这个 e2e 仍然无法解决问题。

    让我 重复一遍我的问题。

    信号 无法 通过 SN74AUC2G53。

    绿色波形是输入信号、红色波形是输出信号。

    通常、型号类型应为"I/O"、而不是"Terminator"。

    并应该有输出可以选择。

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    e2e 的文章有一些信息,关于我认为什么可能是你的问题 hyperlynx 和我们的团队模型在过去如何有冲突与这个软件。

    但是、借助您向我展示的信息、我可能能够提供更多帮助。

    根据我的理解、串联开关模型类型是我们通过该模型传递信号时需要使用的类型。

    e2e 文章解释了串联开关型号类型和终结器型号类型之间的差异。

    在模型选择器字段中、您能否更改为串联开关模型类型(AUC2G53_IO_18_S)?

    hyperlynx 是否为您提供执行此操作的选项?

    请告诉我这样做的结果、我们可以继续看看这是否是您的最佳选择。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron


    在模型选择器字段中、我无法更改串联开关模型类型(AUC2G53_IO_18_S)

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您的回应、现在我认为我们可以更接近解决方案了。

    我找不到在我的电脑上下载 hyperlynx 的方法、但我们可以在这里尝试另一个故障排除的想法。(我不是 hyperlynx 的家人、这是我认为我们下一步应该做的事情)

    您可以更改"IBIS 引脚模型"字段吗?

      我们可能不说 AUC2G53_IO、而是说 AUC2G53_IO_S

    如果可行、您可以将模型选择器字段更改为 AUC2G53_IO_18_S

    最后、更改这些字段后、您可能仍会将 IO 缓冲器方向视为输入、这对于多路复用器是不正确的。 多路复用器输入不是缓冲器、这 篇文章解释了 这一点。 根据这些信息、如果您要传递高频信号、就应该能够在仿真中使用此开关。

    此外、如果故障排除不起作用、我们可以像 TMUX1248一样为此器件创建无源标准、看看 结果会是什么。

    您能告诉我您想通过此处多路复用器的信号的频率吗?

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    我无法将"IBIS 引脚模型"字段 AUC2G53_IO 更改为 AUC2G53_IO_S

    它将类似于:

    是否有方法可以将 IBIS 引脚模型"字段 AUC2G53_IO 更改为 AUC2G53_IO_S?

    我们不想使用这个解决方案"为此器件提供无源插座"、还有其他解决方案吗?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您发送这张图片。

    再看看此 ibis 文件、可能会发现除了此器件的 YZP 封装之外、每个封装都缺少一些信息。

    DCT 等其他封装不能为串联开关建模的原因是它们缺少引脚映射部分。

    此部分对串联开关建模非常重要。(只有此器件的 yzp 封装具有此信息、并且我能够在 ADS 中设置此串联开关)

    在我看来、此处最好的做法是使用 AUC2G53_YZP 进行仿真。

    在我刚才发送给您的文件中、我从 DCT 获取了封装数据、并将其放入 YZP 部分、以便获得 SN74器件 DCT 的最佳结果

    此文件应能帮助您访问 DCT 软件包的 AUC2G53_IO_18_S 信息。

    e2e.ti.com/.../sn74auc2g53send.ibs

    请告诉我这是否有帮助、我们可以继续查看是否可以获得此器件的仿真设置

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    我已经尝试过了 将串联引脚映射从2更改为1

    I/O 缓冲器方向仍然存在 输入 、但信号已通过 sn74。

    黄色波形是输入信号、蓝色波形是输出信号。

    我想问,我的方式女巫 将 串联引脚映射从 2更 改为 1  允许吗?

    如果允许、结果是否正确?
    如果不允许、是否有其他办法解决这一问题?

    谢谢!

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    实际上、我认为这里一切都很好、现在我们获得了正确的仿真结果。

    将串联引脚映射从2更改为1 ( FUNCTION_TABLE_GROUP)与此 ibis 文件无关、允许这样做、但实际上您根本不需要编辑它。

    根据我的读数、FUNCTION_TABLE_GROUP 是数字指示符、有助于告知读取文件的人哪些串联开关模型 与相同的公共控制功能(该器件上选择引脚上的逻辑高电平或低电平)关联

    因此、例如、当引脚6和引脚1连接时、交替  表示 COM<->Y2 已连接、控制逻辑为 (A=HIGH、INH=LOW)。

    功能表组2中的所有不同系列模型数据都可用、您可以在其中选择任意型号的名称。

        在我们的场景中、我们使用 AUC2G53_IO_18_S。

    此外、hyperlynx 调用 IO 信号路径"输入"、但这不应该是问题、因为您确实选择了串联开关数据(输入的 IO 缓冲器方向在 hyperlynx 中是不正确的命名 、不会影响我们的串联开关模拟)

    您的模拟结果是正确的、如果您需要更多帮助、请告诉我。

    Reagrds、

    Kameron