This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:通道间串扰

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1449122/ts3a5223-channel-to-channel-crosstalk

器件型号:TS3A5223

工具与软件:

我在 24MHz 频率附近查找模拟开关 TS3A5223RSWR 上的通道间串扰数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好!

    我内部进行了检查、我们掌握的唯一信息是数据表中的内容。 100kHz 时为-75dB。

    谢谢!

    近红外