This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L301:以太网多路复用器两个输入形成一个输出

Guru**** 2651375 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1449976/ts3l301-ethernet-multiplexer-two-inputs-into-one-output

器件型号:TS3L301

工具与软件:

您好!

我想构建一个千兆位以太网多路复用器、其中两个输入可切换为一个输出、方向相反(一个输入变为两个输出)我以前使用 TS3L301进行过这项操作。

是否有千兆位多路复用器芯片可将两个输入处理成一个输出?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dennis、

    我可以推荐 TMUX1574。 它是一款带宽为2GHz 的2:1 4通道多路复用器、适用于千兆以太网应用。   

    谢谢!

    近红外