This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:用于 FSI 和 SPI 的多路复用器

Guru**** 2651185 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, TMS320F28388D, DSLVDS1047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1448861/ts3l110-multiplexer-for-fsi-and-spi

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388DDSLVDS1047

工具与软件:

您好、TI 员工:

我想知道是否可以使用 TS3L110对 FSI 和 SPI 接口的多路复用和多路信号分离。

此致、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何支持所需电压和频率的开关。 什么是事件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要将 TS3l110与 TMS320F28388D 的 FSI 接口配合使用:

    -所以,它将是3.3V 的 C-MOS 电平,频率为50 MHz

    -对于我们的印刷电路板布线,我们需要知道开关的阻抗(正弦线和差分)

    此致、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf:

    TS3L110具有500MHz 带宽、可传递0至5.5V 的电压信号。 它可以在您的应用中可靠地实现。

    开关的阻抗通常为4欧姆。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 NIR:

    感谢您的答复。

    我们使用 DSLVDS1047驱动 FSI 信号、并通过 TS3l110传递 LVDS 信号。 我是指从信号线(例如 Ya 到 IA0或 Ya 到 IA1)到接地或两条信号线(例如 YA-IA0到 YB-IB0)之间的阻抗。

    此致、Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralf:

    多路复用器的 Ron (导通电阻)是开关两端的电阻、即输入和输出之间的电阻(Ya 到 IAx)。

    这是开关的阻抗。  

    谢谢!

    近红外