This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:功能检查

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1449433/tmux1208-function-check

器件型号:TMUX1208

工具与软件:

我正在考虑使用 TMUX1208来控制配置为电流/电压转换器的运算放大器的增益。 运算放大器增益将通过 TMUX1208选择不同的反馈电阻器(Rf)来控制。

我的应用的电流范围为100nA 至1 mA。  您能否确认 TMUX1208是否适合此应用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:

    TMUX1208适合您的应用、可以处理此类电流。 它的额定电流高达30mA。

    谢谢!

    近红外