This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:TMUX6208的通道不良、该通道对地的阻抗为28Ω。 如果 Sx 端口在单芯片上电之前上电、芯片是否会发生故障?

Guru**** 2558170 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1450038/tmux6208-tmux6208-has-a-bad-channel-and-the-impedance-of-the-channel-to-the-ground-is-28-if-the-sx-port-is-powered-on-before-a-single-chip-is-powered-on-will-the-chip-fail

器件型号:TMUX6208

工具与软件:

TMUX6208的通道不良、该通道的接地阻抗为28Ω。 如果 Sx 端口在单芯片上电之前上电、芯片是否会发生故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能解释一下、什么意思是渠道不良? 器件是否损坏?  

    如果器件的输入在器件本身之前通电、则可能会导致损坏或故障。  

    如果您正在寻找能够应对这种情况的多路复用器、如果您能够更详细地说明应用和要求、我可能会推荐该器件。  

    谢谢!

    近红外