This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:Hyperlynx 模型、只能将引脚设置为输入

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1451479/ts3a27518e-hyperlynx-model-can-only-set-pins-to-input

器件型号:TS3A27518E

工具与软件:

大家好、我有器件 TS3A27518ERTWR 的 IBIS 模型。 我正在 Hyperlynx 中从事信号完整性分析。 当开关关闭时、我将尝试对通过此开关路由的一些信号进行信号完整性检查。 似乎只是让我模拟开关为开路、也就是当引脚(所有引脚、COM、NC 和 NO)是输入、开关会端接它们时。 在模型选择中、我似乎给出的唯一选择是 Vcc 电压。 是否有办法在模型中更改此行为? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关不会被缓冲;COM/NC/NO 引脚既不是输入、也不是输出。

    IBIS 模型包含有关开关导通电阻的信息。 如果您的软件中显示的唯一选项是"input"(输入)(仅适用于控制引脚)、则说明该软件不能正确地对开关进行建模。