This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX4595:新的直接替代产品

Guru**** 2648525 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1453245/max4595-newer-drop-in-replacement

器件型号:MAX4595

工具与软件:

嗨、团队:  

我们是否有更新的直接替代器件或 P2P 替代 MAX4595DCKR?

谢谢你。

此致、

沃特·克拉格特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wouter:

    下面 比较了 一些我认为是  MAX4595DCKR 良好替代产品的器件。

     我认为适用于 MAX 器件的最佳 P2P 直接升级是 TMUX1102DCKR  

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!

    此致、

    Kameron