This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:自修订 G 以来、某些规范已更改?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4052A-Q1, SN74LV4052A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1453104/sn74lv4052a-q1-some-of-the-spec-have-changed-since-revision-g

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件: SN74LV4052A

工具与软件:

您好!

我的客户一直在使用 SN74LV4052A-Q1。  PCN (20240613005.2)和数据表中显示的修订历史记录似乎没有更改电气特性、但如果我仔细查看数据表修订版 G、似乎有些在 Ta=85-105degC 时发生了变化、如下所示。  我对吗?  您是否有机会对更改进行了总结、以便我的客户可以找到他们需要检查的所有项目?

-控制输入电流,直到修订 F

-控制来自版本 G 的输入电流

此致、

川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    . 尊敬的 Yoshiazu:

    因此、修订历史记录中版本 F 与版本 G 之间的主要备注是对这两个版本之间所做更改的总结。

    就像您提到的、该器件的电气特性似乎没有变化、只是表格的格式现在有所不同

    例如、新的 sn74lv4052a 数据表具有三个不同温度额定值的最小值和最大值 IH 和 IL 控制输入数据。

    此外、 SN74LV4052A-Q1目前所有封装的建议温度为-40至125C、而某些封装的建议温度为-40至105C、而其他封装的建议温度为-40至125C。

    总体而言、全新 SN74LV4052A-Q1数据表比旧版本(修订版 F)有了改进。

    请告诉我这是否有帮助、如果需要、我可以对此进行详细说明或深入探讨

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron-San、

    感谢您的评论。

    请允许我以不同的方式提问。  如果我的客户在100摄氏度下使用 SN74LV4052-Q1、它通常是±1uA、但±2uA、因此规格已更改。  我对吗?  您是否有这样的更改摘要列表?

    此致、

    川崎义和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoshikazu:

    您是对的

    感谢您指出这一点、我们的团队正在对此进行调查。

    您的客户是否使用此设备>85C<=105C?

    您的客户是否需要比较新旧数据表? (如果是、他们何时需要类似的东西)