This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1308A-Q1:TMUX1308A-Q1是否适用于 Lidar PWM 栅极驱动器

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1308A-Q1, LMG1025-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1453021/tmux1308a-q1-is-tmux1308a-q1-ok-for-lidar-pwm-gate-driver

器件型号:TMUX1308A-Q1
主题中讨论的其他器件: LMG1025-Q1

工具与软件:

大家好、BU 团队

我的客户正在开发多线闪存 Lidar 应用。 TMUX1308A-Q1+n*LMG1025-Q1将 PMW 信号驱动至 MOSS。  

PWM 波形如下面的屏幕截图所示。  

脉冲宽度为5ns、PWM 频率约为2MHz (占空比为0.046%)、串化=307ps (20%-80%)、tfalling=287ps (20%-80%)。  

TMUX1308A-Q1对于此应用是否适用? 如果不能、您对汽车级的新解决方案有何建议?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    在与我们的设计团队讨论这个问题之后、

    TMUX1308A-Q1适用于此应用。

    若要进一步成功应用、我们的设计团队建议您 确保 PWM 驱动器可驱动1308A 的导通电容。

    此器件应该适用于您的应用。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kameron

    明白了!

    非常感谢您的快速响应。