This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4066A:使用 SN74LV4066A 的电路中存在异常波形的实例

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4066A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1451327/sn74lv4066a-there-are-instances-of-abnormal-waveforms-in-a-circuit-using-the-sn74lv4066a

器件型号:SN74LV4066A

工具与软件:

使用 SN74LV4066A 的电路中存在异常波形的实例。

当输入正弦波时、波形的下半部分会被切断。

当信号绕过 SN74LV4066A 时不会发生此问题。

请参考随附的电路和波形图、并给我一些建议。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    偏置似乎有问题。 SN74LV4066A 的内部钳位二极管仅在电源轨以外的电压下影响信号。 请展示实际原理图。 信号源是什么? 是否有任何其他组件连接到该线路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路与随附原理图完全相同。
    信号源是峰值为3.3V 的正弦波。
    没有其他组件连接到该线路。
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    切换至不同的  SN74LV4066A 时、问题是否仍然存在?

    谢谢!

    近红外   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是、即使更换 SN74LV4066A 后仍会出现问题。
    但是、当 R4更改为10K、R5更改为15K 时、不会出现此问题。
    这是否与电流有关?
    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我怀疑问题来自信号源(部件 V1)。

    您的 Voff 设置为0、振幅为2V。 这意味着您将发送摆幅为+2V 至-2V 的正弦波、这超出了器件的运行条件。 我建议将 Voff 设置为+2V 并检查它是否可以解决该问题。

    谢谢!

    近红外