This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22364:负信号摆幅

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22364

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1454042/ts5a22364-negative-signal-swing

器件型号:TS5A22364

工具与软件:

您好、先生、

我的客户使用 TS5A22364来切换耳机的音频信号。

他们希望确认以下理解是否正确。 请通过退货通知。 谢谢!

请参阅第8.3.2节、如果向 Vcc 引脚施加了+5V 电压、则表示最大值 负信号摆幅是(Vcc-5.5V)=-0.5V 吗?

因为他们发现、即使电压上升到负1.414V、其 THD 仍然相当低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确;使用5V 电源时、您不应使用低于−0.5V 的信号

    所需的信号摆幅是多少? 当±1.4V 时、3.3V 或2.5V 电源应该可以正常工作。