This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXS7614D:Ron 性能、电源条件和 GND 噪声影响

Guru**** 2559650 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1455106/tmuxs7614d-ron-performance-supply-condition-and-gnd-noise-influence

器件型号:TMUXS7614D

工具与软件:

团队成员、您好!

/-5V 双电源和+10V 单电源条件之间的 Ron 值是否存在差异?

如果您能提供一些数据或说明、那将会很有帮助。

我还想了解 GND 节点波动将如何影响 Ron 值。 对它的任何评论都是有帮助的。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    传输门必须由定义有效电压范围的电压(VSS 和 VDD)进行供电和控制、因此 Ron 仅取决于这些电源轨之间的总电压。

    如果 GND 有噪声、您可能会遇到数字控制信号问题、但 Ron 应该不受影响。