This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:如果向 GND 施加负电压、SPICE 模型将不起作用!

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, CD74HCT4052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1455799/tmux1072-spice-model-do-not-work-if-a-negative-voltage-is-applied-to-gnd

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4052

工具与软件:

如果 GND 连接到负电压而不是 GND、则 TMUX1072 SPICE 模型不起作用。
因此、很难模拟以 GND 和运算放大器为输入基准的 PGA 电路、以及使用双电源的 TMUX1072!
解决方法是将-Vcc、GND +Vdd 更改为 GND、V (-(-Vcc)、V (-(-Vcc)+Vdd)、但仿真电路与实际硬件不同的属性更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    TMUX1072是单面器件、所以我认为这种限制是合理的。 模型中的所有内容都可能以 GND 为基准、因此如果更改接地、一些计时会被丢弃。 如果您想使用 TMUX1072但需要进行地面移动、我建议您将其放在一个外侧、并验证其行为是否符合您的预期。  
    否则、双电源器件可能更适用。 对于2通道2:1低电压双电源、没有太多选项、因此您可能需要像 CD74HCT4052一样向上移动到4:1。

    谢谢!
    Rami