This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:没有指定 acPSRR、您能提供任何类型的信息吗?

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX4053, TMUX136, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1449992/tmux136-acpsrr-is-not-specified-can-you-provide-any-kind-of-information

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TMUX1072、TMUX4053

工具与软件:

我已经浏览过所有的多路复用器和集成器件、满足我们在功能方面的要求的最佳且几乎唯一的选择是 TMUX136、该器件具有极低的容量、电源电压、尺寸和价格。
它的主要用例是数字、但我会将其用于模拟信号。 专用于模拟的多路复用器通常具有40dB 的 ACPSRR 规格、而 TMUX136数据表中没有此规格。
我们的 PSRR 频率范围仅为10K 至约10MHz、任何低或高的频率均不用考虑。 您能不能提供我们可能预期的任何 PSRR 信息?
是 TMUX136与模拟多路复用器不同的内部结构。 是否有具有类似内部结构且具有 PSRR 规格的多路复用器?
我们还想知道 SEL 引脚和信号之间是否可以耦合?
电源和 SEL 上的噪声信号将低于10uV。 我们希望 A/B/COMMON 上的耦合噪声显著降低、如<100nV!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我们的多路复用器是模拟的、这意味着它们可以同时传递数字和模拟信号。  

    在 PSRR 问题方面、我们通常建议在电源引脚上使用0.1uF 和1uF 去耦电容器、以实现出色的噪声性能、并消除任何电源噪声耦合问题。  我们没有为此器件表征或规定 PSRR。

    我不能分享太多有关器件内部结构的信息、但是该器件具有电荷泵拓扑。 如需更多信息、请参阅常见问题解答。  
    TMUX4827 也具有该结构、请参阅以下 ACPSRR 规格:

    是的、SEL 引脚与信号之间会存在一定的耦合、但在线路上实施去耦电容器应该可以处理噪声。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息、非常有帮助。
    尽管我们具有广泛的电源滤波功能、但我们可以在放大器输出上看到电源开关频率。
    我们在低噪声输入放大器的输入端使用 TMUX136、其中<100nV/sqrt (Hz)噪声至关重要。 到目前为止、我们不知道噪声是来自多路复用器还是运算放大器、PSRR 仅为25dB 的运算放大器很可能是来自多路复用器、明显比多路复用器差得多。
    将研究噪声、并进一步改进电源滤波和。

    我们还在输出频谱上看到一些未知噪声频率。
    我将把 PCB 放在法拉第外壳中、以便从我们建筑物中的所有不同设备中将它们排除在外部。
    关于 TMux136中的电荷泵的信息非常有趣。 电荷泵的频率可能是我们在输出上看到的频率之一。
    电荷泵的近似频率是多少?
    (因此、我可以将其排除为噪声源之一)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    明白、电荷泵的频率 是内部信息、 不是我能够分享的。  

    我能说的是、电荷泵结构 确实往往非常嘈杂。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否可以根据 NDA 直接获取该信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我不确定保密协议是否会涵盖此类信息。  

    我会与我们的内部团队进行沟通、并向您提供确认。

    请在下周中旬之前回复。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    我觉得自己出错了、电荷泵频率信息无需 NDA。  

    当 Vcc = 2.2V 时、TMUX136的电荷泵频率约为870kHz。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好、您能否谈谈它会随温度和工艺变化而变化多少?
    我计划使用3.0V 电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    以下是我拥有的信息:  

    - 电荷泵3V 25C = 750kHz
    - 电荷泵3V 85C = 700kHz
    - 电荷泵3V 125C = 650kHz

    请告诉我这是否回答了您的问题。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    非常感谢您提供详细信息。
    我看起来 TMUX136会在电荷泵频率上发出大约1nA 的噪声电流!
    新年过后、当我回到实验室时、我会进一步验证、但我95%确定这是问题。
    1nA 大约比我可以承受的高出100倍、因为该前置放大器必须处理从低于10nV 的本底噪声到0.5Vp 的所有信号电平、阻抗需要高于50R、但即使在50R 下也是过多的。
    我的理想多路复用器是一个没有电荷泵的 TMUX136、更高的 VCC 是可以的、但我似乎它并不存在?
    我能找到的在容量、价格和尺寸方面非常匹配的器件是 TMUX1072、它的电容是该器件的3倍、但价格和尺寸非常接近。 Ron 和直流漏电并不重要。 TMUX1072数据表未提及电荷泵、即使它的额定电源电压低至2.3V。 请确认 TMUX1072没有电荷泵?
    如果 TMUX1072也具有电荷泵、请建议不要使用。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您能否解释一下为什么 TMUX136是您的应用的理想多路复用器? 它满足您的用例的参数是什么?  

    如果您可以更详细地解释您在多路复用器中查找的规格(而不是不采用电荷泵架构)、我可能推荐一款合适的规格。  

    我可以确认 TMUX1072是否具有电荷泵。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2通道2:1、模拟 I/O 上的容量极低、低价格、微型封装。
    最大模拟电压+/-0.9Vp
    首选3V 的电源电压、但可接受更高的电源电压。
    优先选择1.8V 的电压。
    Ron 可能非常高、比如<50R、 直流漏电流< 50uA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    查看我们的产品系列后、我们的最佳选择是 TMUX4053。 这是一个具有低电容的3通道2:1、但 Ron 可能太高。

    我们的大多数低 Con 器件都具有电荷泵拓扑、因此很遗憾、无法找到符合您所有要求的器件。  

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我觉得借助 TMUX4053无法实现目标、我只能使用3个通道中的两个、这意味着需要更多的布板空间。 其次、高 Ron 会成为设计挑战。 最后、容量也高于 TMUX1072。 TMUX1072似乎是更好的选择。
    请仔细检查 TMUX1072是否包含电荷泵、根据数据表中的不包含、第二个数据表显示它可以用于数据公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    明白了、我已联系我们的设计团队、他们确认 TMUX1072具有电荷泵拓扑。

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是很好、我想我不是很幸运、如果我使用最大电压5V、电荷泵就会关闭。
    我似乎在新年之后就开始这种设计了。