This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219-Q1:TMUX1219-Q1

Guru**** 2647545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1219-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1456635/tmux1219-q1-tmux1219-q1

器件型号:TMUX1219-Q1

工具与软件:

团队成员、您好!

在我们的项目中、需要切换数字协议信号、我们需要总线/模拟开关。

下面是我们将要使用的协议列表:  

1.以太网(RGMI)、100 Mbps

CAN-FD

3.L/K -线路

目前、我们正在将继电器(AGN210S4HZ)用于 CAN-FD 和 L/K-Line 协议的切换。

因此、请推荐一些具有 SPDT 类型配置1:2的 IC。

我们还用于汽车应用、因此需要符合 AEC 标准。

此致、

Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tirthal

    只要支持、TMUX1219-Q1就应该适用于此应用

    此器件的电源电压为1.08至5.5V

    2.通过开关的信号为0V 至 VDD

    通过器件的信号频率低于250MHz。

    您能否告诉我通过 TMUX1219-Q1的信号的实际电压和频率是多少?

    这里有一个很好的常见问题解答、可帮助您了解在根据带宽选择多路复用器时、不同协议的信号频率有何重要作用

    此外、我们的团队还提供了一些关于继电器与多路复用器的信息  

    电流继电器是否有客户关心以及希望从多路复用器中获得的任何特性?

    如果没有、那么我们就不必担心这一点。

    请告诉我您的想法、我们可以继续对此进行研究

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Kameron、

    1、本设备的电源电压为1.08至5.5V。

    答复:是的正确、电源电压范围将是3.3/5V。

    2.通过开关的信号为0V 至 VDD

    回复:以太网:电压摆幅为2.5V

           CAN-FD:电压摆幅为5V

           K/L 线路:电压摆幅达到 VBAT (最大32V)

                   因此、对于 K/L 线路、IC 将无法正常工作。

    通过器件的信号频率低于250MHz。

    回复: 以太网: 100 Mbps

           CAN-FD:5 Mbps

           K/L 线:10,400波特率

    我认为使用继电器的唯一原因是对 K/L 线协议的高压支持。

    根据我的理解、数据速率低于250MHz。

    此致、

    Tirthal Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    今天是 TI 的假日、但我明天会讨论这个主题并提供一些反馈  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tirthal:

    感谢您提供的额外信息、

    经过深入了解后、  RGMI 的时钟频率是50 MHz 方波信号

    50MHz x 每周期2位= 100Mbps

    此器件满足我们团队在此应用中的方波选择建议、因为其250MHz 带宽是50MHz 频率的5倍。

    此外、您能否告诉我、K/L 线路32V 最大电压是故障情况、这意味着它不是预期目标而是会发生、还是继电器通常用于传递32V 信号而只有3.3V 或5V 电源?

    此致、

    kameron