This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4051-Q1:TMUX4051DYYRQ1

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX582F-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1456968/tmux4051-q1-tmux4051dyyrq1

器件型号:TMUX4051-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TMUX582F-SEP

工具与软件:

您好!

我们计划在用于航空应用的 BOM 中使用此器件、我们的客户要求我们提供 SEE 数据、因为它被视为关键组件。 您能否提供  TMUX4051DYYRQ1的相关数据?

此致、

Jithin E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithin:

    您要查找的数据不适用于 TMUX4051DYYRQ1、因为它不是航天级器件。(是汽车级器件)

    您的客户需要研究的另一个器件是 TMUX582F-SEP、它是一个8:1单通道多路复用器、例如4051器件。

    它还包含 您需要的 SEE 报告。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我  

    此致、

    kameron