This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B-Q1:CD4051BM96芯片输入引脚损坏、可能的原因分析

Guru**** 2646405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1457856/cd4051b-q1-cd4051bm96-chip-input-pin-damage-possible-cause-analysis

器件型号:CD4051B-Q1

工具与软件:

Dears、

CD4051BM96芯片输入引脚损坏、可能的原因分析

故障现象:4851芯片输入 IO (Y4)到 VEE 引脚(引脚7)的电阻变小、测得的电阻值为几十欧姆;

请帮助分析故障的可能原因;
接口电路如下:端口和模拟开关引脚之间没有添加串式电阻、这是否是主要原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有 I/O 引脚都具有连接到 VDD 和 VEE 的钳位二极管。 引脚 Y4上的负电压(比 VEE 负电压更低)可能会损坏二极管。

    其他某些引脚上的过压/欠压也可能(但可能性要小得多)导致这种损坏。