This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX4052:支持差分信号

Guru**** 2648555 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX7436F, TPS65132, TMUX4052, TMUX6236

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1456295/tmux4052-support-differential-signal

器件型号:TMUX4052
主题中讨论的其他器件:TPS65132TMUX6236、TMUX7436F

工具与软件:

嗨、团队:

MUX4052是否支持差分信号?

使用 TPS65132提供+-6V 电压、信号速度为5MHz 和+-5V  

按如下所示阻断。 请帮助检查。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    TMUX4052可以支持高达+-12V 的差分信号、并且具有典型的600MHz 带宽。

    它会适合您的应用。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMUX4052的导通电阻约为60 Ω、这会使信号衰减很多。 最好使用 TMUX6236或 TMUX7436F。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    如果输入信号是+- 5V~
    多路复用器电源输入是否必须具有正负电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如建议的工作条件所示、您不得尝试切换超出电源轨的信号电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、团队:

    我没有清楚地描述我的问题。

    我的意思是、多路复用器的 VCC 是否必须为正电压和负电压? 最小差分输入信号。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果要切换的信号具有正负电压、则 VDD 和 VSS 必须为正负。