This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A-Q1:用于 I2C 开关

Guru**** 2646405 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5017-Q1, SN74LV4052A-Q1, TCA9548A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1458375/sn74lv4052a-q1-use-for-i2c-switch

器件型号:SN74LV4052A-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9548A-Q1、TS3A5017-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助确认 SN74LV4052A-Q1是否可用于切换 I2C 信号吗? 我的客户实际上希望使用此器件在3个不同的 I2C 从器件之间切换、因为从器件具有冲突 I2C 地址。

如果不是、您可以帮助推荐一款支持3~4 Ω I2C 开关通道的-Q1器件吗? TCA9548A-Q1有8个通道、这对于应用来说太多了。

谢谢!

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从理论上讲、这可以起作用。 但100 Ω 的导通电阻相当大。 最好使用 TS3A5017-Q1 (11 Ω)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、您好!

    是的、 SN74LV4052A-Q1可用于切换 I2C 信号。 由于具有上述配置、它可以处理两线制开漏协议、并且满足协议参数级别。  

      如需更多信息、请查看有关该主题的常见问题解答。  

    谢谢!

    近红外