This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4053B:CD4053BM96波形异常

Guru**** 2645245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1457773/cd4053b-cd4053bm96-waveform-abnormality

器件型号:CD4053B

工具与软件:

尊敬的团队:

客户在此批次中测试 CD4053BM96时发现异常波形。

触发末端的触发电压原为10V、但这次波形异常的批次(2424+5)为0.9V。 客户不知道为什么会出现这种现象。

测试引脚为15。

请帮我看看这个问题、谢谢

下面是客户器件的电路

客户测试的正常波形如下

异常波形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚10处的电压是多少? 请将其包含在示波器迹线中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens:

    Pin10的电压为15V、μ V

    波形如下所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来是正确的。 你到底认为什么是错的? 在 VIL 和 VIHx 之间的电压下、引脚是否不会切换