This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3245A:使用有关 SN74CBTLV3245A 的应用问题

Guru**** 2647895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1461391/sn74cbtlv3245a-using-application-questions-about-sn74cbtlv3245a

器件型号:SN74CBTLV3245A

工具与软件:

嗨、团队:

请帮助确认几个问题。 请帮忙确认当前芯片能不能实现以下两个方案

IC 是否支持 B in 和 A out? OE 为低电平至开路。

IC 支持 A IN 和 B OUT、OE 为低电平至开路。

3. IC 不支持 A 端同时有输入和输出信号、还是支持 B 端同时有输入和输出信号?

4.根据规范要求、这个芯片的 IO 管脚都具有施密特触发功能。 请帮助确认它当前是否受支持。

非常感谢您投入宝贵的时间与精力。

期待您的回复。

此致、

Matt。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件是一种无源模拟开关。 当/OE 为低电平时、开关闭合;闭合开关的行为类似于5 Ω 电阻器且是双向的。

    数据表未提及施密特触发、而对于模拟开关、这是没有意义的。