This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:TS3L501ERUAR

Guru**** 2648075 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX6201, TMUX4053, TPS1H000-Q1, TMUX6202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1458344/ts3l501e-ts3l501eruar

器件型号:TS3L501E
主题中讨论的其他器件:TMUX4053TPS1H000-Q1TMUX6202、TMUX6201

工具与软件:

TS3L501ERUAR 我将使用此器件型号器件作为以太网交换机电路。 您能否针对同一型号的模拟和 PWM 开关电路提供器件型号建议? 但模拟数字和 PWM 引脚的电压是24V。

我需要24V 模拟开关来切换电路。

我希望 您推荐我的器件型号并制作出我的电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    搜索功能 允许您筛选24V 电源。 您需要多少个通道的什么频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有单选(SEL)输入和断电模式输入的11通道 SPDT 模拟开关或22位至11位多路复用器或多路信号分离器 LAN 开关。 器件需要支持此功能、其频率为600MHz。  TS3L501ERUAR 我将使用此器件型号器件来 发送以太网信号。 因为模拟信号电压是24V、所以模拟部分和 PWM 部分不能使用。 您能建议一下器件型号吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能尽快给我答复吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有用于24 V 信号的 LAN 开关。

    以太网信号和24V 信号是否相互独立? 或者您想将两者切换到同一连接器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不需要以太网信号。 我想用于模拟和数字信号。

    我有19个模拟信号。 我想使用通道为24V、11通道或8通道的模拟开关型 IC。 只有模拟信号会切换到同一连接器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    了解我们的产品系列后、我推荐您使用 TMUX4053。 它可传递带宽为600MHz 的高达24V 的信号。 它是一款3通道2:1多路复用器、因此这是一种多芯片解决方案。 此外、它没有断电模式输入。

    我们具有600MHz 带宽的断电模式输入多路复用器最高不能达到24V。  

    断电模式功能是否对您的应用至关重要?

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、断电模式功能在我的应用中并不重要。 但有19个模拟引脚可以连接3通道2:1多路复用器。 如果我使用该器件型号 TMUX4053、它将增加电路板上的器件数量并占用更多空间。 因此、我将要求使用具有8或11通道 SPDT 模拟开关的2:1多路复用器、或具有单个选择引脚的22位至11位多路复用器或多路信号分离器。 但它应支持24V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我们没有满足您要求的单个多路复用器解决方案我们最好的建议是采用 TMUX4053的多芯片解决方案。其中四个引脚应符合您的用例。 TMUX4053采用小型 BQB 封装、请参阅以下封装尺寸:

    4通道是我们通道数最高的多路复用器、可支持24V 电压。 但它们都不支持600MHz 频率。  

    谢谢!

    近红外  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR Gilgur、

    感谢您提供的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NIR Gilgur、

    在相同类型中、用户可以建议开关器件型号、该型号支持24V 电压和触点引脚150mA 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有多少个通道? 对于高压电源线的开关、您通常会使用 高侧开关、 如 TPS1H000-Q1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要3个以上通道的 SPDT 开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、对于也可能接近接地的模拟信号、这些电源开关不适用。

    对于150 mA、您需要一个低导通电阻的开关。 导通电阻最低的24V 开关是 TMUX6201/TMUX6202、即使随后的压降也约为0.25V。您必须使用多个器件构建 SPDT 开关。