This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:工作条件确认

Guru**** 2646775 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1463049/tmux1072-working-condition-confirmation

器件型号:TMUX1072

工具与软件:

嗨、团队:

您能帮助检查 TMUX1072的应用吗?

器件 VCC = 3.3V

2. IO 输入和输出电平为1.8V

3、应用信号是否支持 MDIO 协议通信以及通信速率是否为2.5M。

4.是否可以进行双向通讯?

我在数据表中发现 IO 电压应高于 VCC 但低于5.5V、所以这是否意味着 TMUX1072在这种情况下无法工作?

如果不能、您能帮助推荐最合适的插座吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此开关将使用这些参数。

    数据表中指定了  VCC 的下限? 建议运行条件指定为0V