This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A9411:无 この製品を使い試作をします。、无1ピンの位置が分かりません。シルク印刷が32Rとありますので位置関係をお知らせください。

Guru**** 2645245 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1461980/ts5a9411-no-1-32r

器件型号:TS5A9411

工具与软件:

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左侧条纹表示左下方的引脚1。 (顶部/底部的行是二进制日期代码。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akira、

    添加到克莱门斯所指出的内容。

    引脚1信息可在数据表的卷带包装部分下找到。  

    谢谢!

    近红外