This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX8108:模拟开关和多路复用器差异

Guru**** 2649245 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX8108, TMUX7612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1463622/tmux8108-analog-switch-and-multiplexer-difference

器件型号:TMUX8108
Thread 中讨论的其他器件: TMUX7612

工具与软件:

TMUX8108是一种多路复用器、模拟开关之间的基本区别是什么、例如 TMUX7612

是否有相关的应用手册简介?谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    调用1:1 (SPST)多路复用器没有意义。

    对于 N:1 (N > 1)器件、无论您将它们称为开关还是多路复用器、都无关紧要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

     TMUX7612被称为模拟开关、因为它具有4通道1:1配置、这基本上意味着4个单独的通道、每个通道有一个开关。  

    TMUX8108由于其8:1配置而被称为多路复用器。 有8个输入进入一个输出、或者通过逻辑引脚选择反之亦然。  

    正如克莱门斯所说的,这并不重要。

    谢谢!

    近红外