This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B 输入引脚异常

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1464161/cd4051b-cd4051b-input-pin-is-abnormal

器件型号:CD4051B

工具与软件:

什么情况会导致 VEE 引脚输入引脚的电阻降至40至100Ω?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们完成过压、负电压、ESD 测试只能导致输入引脚电阻出现 VDD 异常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lihui:

    如果其中一个输入/输出通道与 VEE 之间存在短接路径、我会怀疑这是欠压、而不是过压。 从输入端到负电源端的二极管单元可能已损坏。  

    您使用了什么电压进行负电压测试?

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们测试了-1V~-5V、测试-4.5V 和-5V 会导致输入引脚对 VDD 短路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于输入引脚具有40Ω~100Ω 至 VEE 电阻时如何重现故障、您是否有任何建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不得不进行猜测、可能是欠压、其电压不够低或持续时间不长、导致损坏的二极管不会完全短路。 但当超过绝对最大额定值时、该行为可能是随机的。