This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1104:这种1:4多路复用器是否可用于模拟信号(ADC 信号)?

Guru**** 2645505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1464045/tmux1104-can-this-1-4-mux-be-used-for-analog-signals-adc-signal

器件型号:TMUX1104

工具与软件:

您好、支持团队  

该1:4多路复用器是否可用于模拟信号(ADC 信号)?

红颜  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红光、

    是的、多路复用器将充当具有一定负载电容的电阻器。 因此、只要您将电压保持在建议的工作范围内(即0V 到最高5.5V 的电源电压之间)、该操作就会起作用。

    谢谢!
    Rami