This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:CD4051B 在不同生产区域的电气特性不同

Guru**** 2646775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1462836/cd4051b-the-electrical-characteristics-of-cd4051b-from-different-producing-areas-are-different

器件型号:CD4051B

工具与软件:

尊敬的 Expert:

CD4051BM96有两种原产地状态:马来西亚和墨西哥,而这两种状态的丝网印刷是相当不同的,请帮助确认丝网印刷的问题,以及原厂是否已发出相关指示。

此外,马来西亚生产的 CD4051和墨西哥生产的 CD4051的电气特性也不同,马来西亚的 PIN8(+)和 PIN12(-)有二极管特性,反向阻断,而墨西哥的普通片式二极管锉测量 PIN7对

引脚12和引脚12都不能对引脚7配对。 马来西亚正常芯片测量的 PIN8至 PIN12电阻是无限的、而墨西哥正常芯片测量的 PIN8至 PIN12电阻是大约14MΩ Ω。 请帮助确认此问题

...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这两个站点确实产生了不同的器件。 都符合数据表规格。

    您尝试测试的超出了数据表规格、因此不会认为是问题。 如果您希望测试成功、您必须考虑到两者的特征。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、专家  

    请帮助检查原理图!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试出错。 您必须更改测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我一些建议吗?  如何测试?

    请帮助检查原理图、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图与此无关。

    您的 MΩ 必须允许具有和不具有二极管特性的器件以及同时具有∞Ω Ω 和14k Ω 的器件。

    一旦 PCN# 20230906004.1中宣布的转换完成、所有器件都将具有新特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ian、

    您到底想要检查什么? 您有什么阈值? 克莱门斯的评估是正确的、但我没有遵循您实际尝试测试的内容、也没有遵循您分享的原理图应该为我们提供的内容。

    谢谢!
    Rami