This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4052A:需要设计支持

Guru**** 2646775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1464149/sn74lv4052a-need-design-support

器件型号:SN74LV4052A

工具与软件:

您好!

我需要上述器件或任何具有必要电阻器和电容器的应用电路的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:
    除了包含布局指南、布局示例、电源要求等内容的数据表外、此处不提供任何内容  
    这是一个非常基本的器件、不需要太多。 建议使用电源上的去耦电容器是唯一一个真正的外部器件。 除此之外、您可以将控制引脚直接连接到 GPIO 源、以将轨迹 GND 直接切换到接地、并且只要电流也受到限制(25mA)、您的输入/输出就直接切换到源/目标。 通常、我们会看到这些器件进入高阻抗负载(即 ADC)、因此很容易达到电流限值。 但是、如果您超过了电流、则可以在需要时添加限流电阻器。  

    谢谢!
    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    去耦电容器的建议值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论您在电路板上其他位置已经使用的噪声、均为100nF 或10nF。 短布线比确切值更重要。